This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:频率输出不稳定

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623322/lm25141-q1-unstable-frequency-output

器件型号:LM25141-Q1

尊敬的支持团队:

对于使用 LM25141-Q1以两个 EPC2014C GaN FET 作为开关器件来驱动5V、2A 输出的设计、我们的团队正在遇到控制器在栅极驱动器上不产生稳定输出频率的问题、如下面的示波器截图所示 (绿色=顶部栅极接地10V/div、黄色=底部栅极接地2V/div)。 此外、转换器的输出未调节至预期电压(4.4V 而非5V)、我们预计这与相同的问题相关:

如果能就这一问题的潜在原因向我们提供一些指导,我将不胜感激。 该电路在仿真中表现良好、因此我们预计这是一个 PCB 或组件问题、我们喜欢有关如何提高性能的一些指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这看起来像是由没有足够的斜率补偿引起的次谐波振荡。  由于该器件具有内部斜率补偿、因此电感器值是实现稳定设计的关键。  请密切注意数据表中的公式13。  尝试增大 Lbuck 或增大开关频率(如果在?中使用 Sync) 以查看问题是否有所改善?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安塞尔
    同意波形看起来不可靠、您能否发送原理图。
    Terry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry 和 David、

    感谢您的反馈。 我将研究次谐波振问题。 我想发送原理图和仿真、但无法通过公共论坛进行。 我们是否可以启动电子邮件链以进行进一步讨论? 我的联系信息是 anb105@pitt.edu

    谢谢、
    Ansel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ansel、

    确保我们可以将其偏离线。 我将通过电子邮件跟进。

    谢谢。

    David。