This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:安全引脚

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, TIDA-00108, BQ76920, BQ78350-R1, TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659346/bq78350-safe-pin

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: TIDA-00108BQ76920TIDA-00792

您好!

我读过安全引脚、可以使用它将直列式保险丝连接到它。 您能否推荐我可以使用哪种保险丝?

如果检测到故障、BQ78350会将此引脚的状态切换为高电平、这是正确的吗?

参考 BQ78350的数据表、可以看到:"如果引脚为高电平、则会提供额外的安全保护。"

有了安全保护、就意味着可以"激活"保险丝。 对吗? 或者"安全保护"是否意味着它可以检测到哪个故障(次级保护)

如果是、如何操作?

您能给我展示一个示例、如何将保险丝连接到引脚和电池? 我不确定这一点。

我想我需要进一步的信息来了解这一点。 不幸的是、我没有找到一个带保险丝的原理图。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    它将是热控制的保险丝。 您可能会在 TIDA-00108或 bq40z50EVM 上看到一个示例。 此类保险丝需要驱动或激活电路。
    如果为安全输出启用故障并满足条件、则将激活故障。 电压必须低于32767、搜索 e2e 博文了解限制和说明、如果高于此电压、请使用调节、您需要安全。
    "附加安全保护"可能是保险丝激活、或者您可能选择执行一些其他系统设计。
    请参阅 PF 和 SAFE 输出的配置。 PF 为永久性故障、由 SAFE 激活的保险丝将是永久性操作。
    我不知道 bq78350的带保险丝的原理图、这些电路会进入更多样化的系统、并且可能不使用保险丝。 请参阅 bq40z50EVM 作为具有次级保护器和保险丝的系统示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于我来说、必须能够激活或禁用 bq67920的充电/放电 FET ()。 bq76920的数据表(第28/29页)显示它自己控制 DSG 和 CHG FET ...我是否需要安全引脚来实现此目的?如果不需要、应该如何处理该引脚?

    我是否可以像 bq78350-R1数据表第14页中所示那样将该引脚保持未连接状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    在 EVM 和 TIDA-00792中、您可能会注意到未使用安全引脚。 如果您的系统需要实现该功能、请检查您的系统要求、通常附带二级电压或二级保护器。 上述 bq40z50EVM 包括该类型电路、因为它是使用该器件的系统中的常见要求。 如果您不需要它、SAFE 是输出、可能会保持开路。 bq76920将控制 FET、但请注意、它只能在连接的主机的命令下打开 FET。 与主机一样、bq76920可以在设定的故障条件下关闭 FET。