This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40170:可变电压输出电路设计

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623296/webench-tools-tps40170-variable-voltage-output-circuit-design

器件型号:TPS40170

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在尝试设计一个电路、该电路可以输出3V 或4V 至8V 或9V 的可变电压。我需要该电路以低纹波提供高达9A 的电流。

1) 1) 1)如果我向跟踪引脚提供了可变电压、我是否可以将 TPS40170用于此电路?
2) 2)除了向跟踪引脚(0-0.6V)施加适当的电压外、我还需要对基本电路进行哪些更改?
3) 3)跟踪引脚需要多大的电流? 我从另一个组件获得高达25mA 的电流。 够了吗?
4) 4)我是否能够使用 webench 来完全设计此电路? 我浏览过 webench、但无法找到指示我想要使用电压跟踪的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 TPS40170应满足您的要求。 但是、当您调整 Vout 时、占空比会发生变化。 环路传输功能将随其变化。 Webench 无法为可变输出电压设计完整的解决方案。 您可以使用 Webench 生成最高 Vout 的设计、并将该 BOM 用作起点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。 我不是一名电气工程师、请多多包涵。 随着占空比和环路传递函数的变化、初始设计中的组件是否仍可用于新的 Vout? 如所示、我是否需要更改反馈电路以适应新的输出电压?