This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:当 von 保持高电平时对 VIN 进行功率循环?

Guru**** 2556090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622651/tps22990-vin-power-cycled-while-von-remains-high

器件型号:TPS22990

你(们)好。

当开关打开时、我使用 TPS22990断开 DUT 的电源。 当开关打开时、连接到 VIN 的电源将保持开启状态。 此用例没有问题

我还有另一个用例、要求主机对 DUT 进行下电上电、这是通过关闭和打开连接到 TPS22990的电源来实现的。 在这种情况下、TPS22990的 von 将保持高电平、而 VIN 将下降至0V。 VBIAS 也将保持受电状态。 VIN 随后将重新打开。 这是可以的吗?

仿真显示这种情况可以正常工作、但我看到 VOUT 的上升时间要快得多。 它看起来跟踪 VIN (电源的导通时间为5us)、而在另一个用例中、上升时间为~30us。 这种较短的上升时间对我来说不是问题。 我只是想检查 TPS22990的这种用例是否有效、并且没有什么已知原因不能以这种方式使用它?

我的设计:

VBIAS = 5V

VIN (电源接通时)= 1.6V - 3.6V

VON = 0V (OFF)- 5V (ON)

非常感谢您的帮助、

Craig。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    您是正确的、如果 VIN 下降并回升、VOUT 将跟随 VIN、而不受控制的上升时间。 这是因为只要 VBIAS 和 ON 保持高电平、FET 就已经导通。  

    一般而言、VIN 为0V 且持续时间较短的用例不应成为问题。 可以肯定的是、VIN 下降到0V 的周期有多长?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    感谢您的回复。

    VIN 可能会无限期下降至0V (天)、而 VBIAS 和 VON 为高电平。 这会是个问题吗?

    谢谢、

    Craig。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    我刚刚从我的团队那里得到确认、该操作对于器件来说是可以的。  

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Alek!