This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31704:动态更改同步时钟频率

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659973/lmz31704-dynamically-changing-of-synchronization-clk-frequency

器件型号:LMZ31704

您好!

我的客户希望使用具有 RT/CLK 引脚同步功能的 LMZ31704。
客户使用频率动态变化的 clk。

例如、
600kHz (对于90US)-> 400kHz (对于10us)-> 600kHz (对于90US)-> 400kHz (对于10us)…

此器件能否用于这种情况?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、在运行期间可以更改外部时钟频率。 器件将同步到时钟信号的 fallinf 边沿。