This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:TPS54560无法正常工作

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623313/tps54560-tps54560-not-working-properly

器件型号:TPS54560

您好!

我使用 TPS54560制作了一个直流/直流转换器。

请查找随附的原理图。 它由 TI Webench 设计人员( webench_design_2411034_14_631442162.pdf)提供帮助。

使用的组件完全符合建议。

电路不工作、因为输出电压与输入电压一致。

具体而言、在空载条件下、我测量了:

VIN = 8V–Vout = 7、9V

VFB = 1、7V、VRT/CLK = 0.497V、VCOMP = 2、016V

我没有 Vout = 3、8V

随附的两个图中显示了输出信号(TPS54560的引脚8)、其中显示了示波器。

我尝试使用两个不同的电流值(140mA 和1.2A)加载输出、我刚刚降低了输出电压、但没有达到预期的3.8V

你有什么建议要给我吗?

 

提前感谢您的帮助。

此致。

马里亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多少个样本以这种方式工作?  只有一个?  VFB 引脚的电压应为0.8V。 可能是您的器件已损坏。  您是否还遵循了 PCB 布局指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我用相同的结果测试了两个样本。 我遵循了 PCB 布局指南。 现在我没有 PCB 的光绘文件,但我可以尽快将其发送给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是在 FB 引脚还是在电阻分压器上进行测量? 这似乎是反馈路径未正确连接的问题。 请仔细检查 PCB 的反馈路径连接、并测量器件引脚处的电压。