This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65051-Q1:TPS65051输出电源序列

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65050, TPS65051-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623303/tps65051-q1-tps65051-output-power-sequence

器件型号:TPS65051-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65050

我将在下一个项目中考虑这一点。 想要了解 TPS65051和 RSTOUT 的默认加电序列及其相关时序。 我找到了 TPS65050的序列、该序列通过 PBOUT 和 PBIN 实现。

那么、您能否提供有关这方面的数据?

谢谢

斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srikanth、

    TPS65051-Q1使用 EN_LDOx 和 EN_DCDCx 引脚进行外部定序。 复位输出由阈值和迟滞引脚控制。 因此、您可以根据外部连接以任何所需的方式设置序列并重置计时。

    我认为数据表中的第7.2节方框图很好地概述了这些功能在器件中的工作原理。 在第7节的其余部分中对它们进行了更详细的描述。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srikanth、
    下面是对启动行为的良好分解。 当 ENABLE 引脚切换为高电平时、该电源轨将通过软启动。

    注意:DC-DC1将首先消耗电流

    7.3.1操作
    两个直流/直流转换器彼此同步运行、其中转换器1作为主器件。 转换器1和转换器2之间的180°相移可降低输入均方根电流。

    7.1概述
    TPS65051-Q1器件具有2个直流/直流降压转换器和4个 LDO。 每个直流/直流和 LDO 都具有使能引脚、允许对 PMU 电源轨进行外部序列控制。 该器件还具有由阈值比较器生成的复位功能。 该复位信号可用于复位或警告嵌入式微控制器或处理器的电源关断。

    7.3.9启用
    为了独立启动每个转换器、该器件为每个直流/直流转换器和每个 LDO 提供了一个单独的使能引脚。 如果 EN_DCDC1、EN_DCDC2、EN_LDO1、EN_LDO2、EN_LDO3、 或 EN_LDO4设置为高电平、则相应的转换器以软启动启动方式启动、如前所述。 将使能引脚拉低可强制器件关断、并具有电气特性中定义的关断静态电流。 在此模式下、P 沟道和 N 沟道 MOSFET 关闭、整个内部控制电路关闭。 Ω 禁用、内部350 μ F 电阻器会将 LDO 的输出拉低、从而使输出电容器主动放电。 正常运行需要端接使能引脚。 请勿将其断开连接。

    请告诉我这是否回答了您的问题。