This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:我想知道性能数据

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53667, TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659498/tps53667-i-would-like-to-know-performance-data

器件型号:TPS53667
主题中讨论的其他器件: TPS53647

我们的客户正在考虑在以下条件下使用 TPS53667和 CSD95490。
您能否测量 TPS53667+CSD95490性能数据?

我们想知道热性能数据、效率、负载瞬态(25A 至100A、40A/us)。
输出电压目标纹波为6mV、瞬态为0.6V+/-5%。

输入电压:12V
输出电压:0.6V
输出电流:120A
Fsw:500kHz
五相

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    我认为、在这些特定条件下、目前没有测试报告可供使用、很遗憾、我可以向您发送。 最好订购 EVM 或联系当地的 FAE 获取支持。

    您可以通过联系 FET 产品线并使用提供的损耗曲线从 CSD95490数据表中获取效率估算值。 此外、请务必查看 TIDA-01419 、它使用 TPS53647来满足您的类似规格。 TPS53647与667器件相同、仅它最多支持4相、而不是6相、但在瞬态响应方面性能相同。

    谢谢、

    Carmen   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡门-圣、

    我无法在您的网络上进行 TIDA-01419设计。 是否删除了它?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    在网站更改过程中、主页似乎被隐藏了。 我有必要的人员在还原它、以便您可以查看它。 同时、查看仍可查看的测试报告部分。 很抱歉。

    谢谢、

    Carmen

    www.ti.com/.../tiducy2.pdf