This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:LCD 最大背光电流帮助(在 DSSheet 上未指定)

Guru**** 2868520 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623226/tps61165-help-with-lcd-max-backlight-current-unespecified-on-dsheet

器件型号:TPS61165

尊敬的所有人

使用 TPS61165在 我们的产品中生成背光

现在、我们收到了 TFT 320x240显示屏、数据表仅显示典型的15mA 电流、而 Máximum μ A 显示为待定(待定)

我在 ISET 引脚上执行了一个将 Trimpot 连接到的测试、并强制背光电流高达70mA、但仍然不会灼伤

要设置15mA、我放置了13欧姆、但我们需要更多一点背光亮度

当我们设置为50mA 时,我喜欢 LCD 的外观,但我们不想牺牲可靠性:(

如何估计安全的最大值?








e2e.ti.com/.../TD022SREC6.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我相信您可能拥有早期(未发布)版本的数据表。 您可以从 TI.com 上传 TPS61165的最新数据表版本吗?
    关于 TPS61165能够提供的最大输出电流、它不受 RSET 设定的值的限制、而是受输入电流限制的限制。 最坏情况下的电流限制为0.96A (典型值为1.2A)。 数据表中的第9.1.1节详细说明了如何为您的应用计算最大输出电流。 最大输出电流将取决于使用的 LED 数量(这将设置所需的输出电压)、输入电压和使用的电感器。 这些组件将决定输入电流限制是否足够。

    此致、
    Angelos Tsiros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不不不不!

    我是说我不知道背光 LED 的最大电流!

    TPS 非常可靠 IC、一切都很好、我喜欢它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、如果我理解正确、您是否正在尝试确定您使用的 LED 允许的最大电流? 恐怕我无法回答、您需要从 LED 制造商处获得完整的规格。