This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:Vs 引脚

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659895/lm5050-1-vs-pin

器件型号:LM5050-1

大家好、整个团队。

请告诉我与 VS 引脚状态相关的 IC 和外部 FET 操作。

Q1:如果对 Vin 端子施加5V 或更高电压、并且未对 VS 端子施加电压、

      - IC 有什么工作?

      - OUT 引脚如何工作(OUT 引脚可驱动外部 FET)?   

Q2:请告诉我连接到 VS 端子的内部偏置电路的作用。

此致、

Hidekazu Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    Q1:如果 VS 在输入电压大于5V 时保持浮动、则 FET 的栅极可能不会打开、因为偏置电路耗尽 Vs 引脚。 IC 不能正常工作。 OUT 引脚的电压比 VIN 低0.6V (FET 体二极管压降)。

    Q2:内部偏置用于对内部调节放大器和其他电路进行偏置。

    我们建议将 Vs 引脚连接到 VIN、VOUT 或外部电源。


    此致、
    Kari。