This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1-Q1:12V 电池输入保护级

Guru**** 2581005 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1, LM5050-1-Q1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658931/lm5050-1-q1-12v-battery-input-protection-stage

器件型号:LM5050-1-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060-Q1LM5060

您好!

对于汽车应用(12V 电池)、我们正在开发通用 ECU 及其电源板。

如另一个主题(https://e2e.ti.com/support/power_management/switches/f/949/t/656431 )所述,我们需要实现以下功能:

反极性保护

反向电流保护

过流保护

-浪涌电流限制

按照 TI 建议、我们将使用 LM5050-1-Q1和 LM5060-Q1组件。

您可以在随附的文件中找到我们的电子原理图。

以下几点需要 TI 确认:

- LM5060:在反极性情况下,我是否应该为栅极保护添加任何二极管或电阻(如 LM5060数据表图39和41所示)?

- LM5060和 LM5050:

-这些组件的 GND 应通过二极管 D3连接到 GND_P,以实现反极性保护?

- EN 和 OFF 信号:我的原理图对于标称和反向情况都是可以的吗? 具体而言,我是否应将 J2引脚1连接到 VBAT_IN 或 VBAT_LIM?

-µC,我们能想象用一个 Δ Σ 逻辑输出替代 J2引脚1上的 VBAT 吗?

-该输入保护级将用于为具有高电容值(π 型滤波器)的滤波器供电:我是否应添加任何组件来考虑这一点,以便在主开关突然打开时实现安全放电?

-通电整个板:是否可以从 VBAT_LIM 提供 Q2?

谢谢、

此致、

Julien