This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:TPS65132WRVCR 输出压降

Guru**** 2638555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657230/tps65132-tps65132wrvcr-output-voltage-drop

器件型号:TPS65132

使用 TPS65132WRVCR、现在客户遇到一个问题、即当 TFT 为白色时、VSN 和 VSP 下降、如下面的波形所示。 当 TFT 是其他颜色时、VSN 和 VSP 是良好的。

我们认为、白色的 VSN 和 VSP 电流大于其他颜色的电流。

因此、需要考虑电流限制故障。

我在下面做了一些操作。

  1. 检查原理图和 PCB 布局、如下所示、我认为它们很好。

  2. 增大输入电压、当输入电压高达4V 时、此问题消失。

  3. 我们向 VSP 和 VSN 添加了外部5.4V 和-5.4V 电源、此问题已消失。

从上面的测试结果可以看出、我们认为这是电流限制问题。

我想与您联系。

  1. 在该项目中、不使用 I2C、因此 TPS65132W 的电流限制为40mA 或80mA?

  2. 该电流限制用于升压还是 LDO?

  3. 在测试2中、我认为这是升压电流限制、我是否可以增大电感值以提高电流能力?








 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    感谢您的申请。 内部 FET 的电流限制与电感器尺寸无关。 您是否可以采用另一个示波器图来显示输出电流? W 版本的默认设置为80mA。

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    此外、请检查电感器饱和电流。 如果饱和电流低于0.9A、则有可能进入饱和状态。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    将电感器从2.2uH 更改为10uH 后、问题已修复、因此我认为这是升压转换器中的电流限制。

    在数据表中、它显示了谷值电流限制、这意味着什么?

    这意味着该升压转换器对谷值电感器电流进行采样? 什么是电流限制纹波?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Han Max 您好、

    µH 不建议对升压转换器使用10 μ A。 请使用2.2µH 或4.7µH。 如 Brigitte 所建议的那样、请确保电感器不会进入饱和状态。 您使用的是哪种电感器?
    电感器必须处理最大峰值电流、这不仅是指定的 ILIM、而且是顶部的电流纹波(Δ IL (max)=(VI*D)/(fsw (min)*L)。 请参阅9.2.1.2.2章。 中的 d/s、它详细描述了这一点以及所有公式。 在您的情况下、最小饱和电流为(对于 Vi = 3.7V、效率= 85%):
    D=0.42、Δ_IL=243mA -> IL (SAT_MIN)= ILIM (MIN)+Δ_IL = 1.14A
    这样做的原因是、由于谷值电感器电流采样、您已经正确地指出了这一点。

    谢谢你。
    此致。
    Ilona