This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有八个隔离式输出的 Flybuck 设计

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659879/flybuck-design-with-eight-isolated-outputs

主题中讨论的其他器件:LM25017

你(们)好

我需要设计一个能够为隔离 式栅极驱动器提供8个电压约为12伏的隔离式电源轨的电路。 每个输出所需的最大功率为0.25W、因此总功率为2W。 显然、简单的设计解决    方案可以是两个独立的 Flybuck 转换器、每个转换器包括:一个 Flybuck 控制器和一个具有4个隔离式输出的变压器。 这样、我就可以有8个隔离式输出。 但是,由于成本和尺寸的限制,我正在寻找一种只包含一个控制器的设计。 我还提供小型双路输出耦合电感器。  下面所示的设计解决方案使用耦合电感器。 在所示的这张图片中、仅 使用了一个控制器、并且四个输出 LCR 实际上是并联的。 由于只有一个反馈可用、 因此会感测第一个 LCR 滤波器的输出电压并将其反馈回控制器。 但是、由于所有四个 LCR 输出和次级输出的负载  相同、我们可以假设反馈系统也有助于调节其他三个初级输出。

现在、我想知道该解决方案是否适合我? 考虑 到输入是固定的稳压15伏、我是否必须具有反馈?   也许这个系统可以运行开环? 如果您有其他解决方案、请告诉我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在此感谢您关注 TI。

    我认为您从我们的设计解决方案中获得的解决方案是适合您的。 但您仍然需要反馈。
    由于 LM25017的控制方案是将 FB 与内部1.225V 基准进行比较。
    如果 FB 电压低于基准电压、内部降压开关将在单次触发定时器周期内打开。 在导通时间之后、开关保持关断状态、直到 FB 电压降至基准电压以下。 因此,如果开环,在开启时间之后,将有一个最短的关闭时间。开关频率将运行到由开启时间和最短关闭时间决定的最大设置值。
    您将失去输出的调节。 和 OVP 功能。

    以下是适用于 reference.www.ti.com/.../snva611b.pdf 的 EVM 参考设计

    谢谢。