This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:脉冲驱动器、

Guru**** 2375850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3644
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622856/lm3644-pulse-driver

器件型号:LM3644

我想在1.5A~2A 时对 Vf 约为2-2.4V 的 LD 进行脉冲。

脉冲为30Hz-200Hz、10%占空比。

输入电压为3.3V 或5V。

首先、我想知道 LM3644在这里是否可用作 LD 驱动器、如果 通过串联方式将二极管与 LD 连接、从而使教室?充满电

那么、是否有更好的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当 VIN >(VLED + VHR + Iload * 0.15欧姆)时、LM3644将以导通模式运行、其中 VHR 约为300mV、0.15是升压转换器的近似内部 PMOS 电阻加上电感器电阻。 在导通模式下运行时、唯一的问题是电流源上的功耗过大而导致的热耗散。 当 VIN = 5V、IOUT = 2A 且 VF = 2.2V 时、功率耗散为2A*4.7V = 9.4W。 (4.7V 为 VIN -负载* 0.15 Ω)。 这确实是非常高的功耗、因此您提出的将二极管与 LD 串联的解决方案是一个很好的解决方案。 LM3644可驱动电流源、因此在驱动该负载时不会出现任何问题。 此外、请记住、由于这些将是脉冲事件、因此功率耗散引起的发热将远低于长时间的闪存耗散。 您可以尝试增加占空比、直到触发热关断、从而了解您在应用中触发热关断的程度。

    此致、
    Angelos Tsiros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我意识到、在上面的计算中、我犯了一个错误。 电流源的功耗不是2A*4.7V、而是2A*(4.7V-2.2V)= 5W。 不过、这是非常高的功耗。 我的宝贵答复中的其他一切都适用。

    此致、
    Angelos Tsiros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 如果电源只能提供500mA 电流、我是否可以实现用于激光二极管的脉冲驱动器电路? 脉冲宽度是否应设置为 ns 级别?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将取决于您使用的输入电容器。 我怀疑您需要非常高的输入电容来提供所需的能量、从而以(1 - 2) A 的电流驱动输出 您可以缩短脉冲持续时间、但不能降至几 ns、因为电流斜升和斜降需要一些时间。 我建议您尝试一下。 在这些条件下不会损坏器件、它受到良好的保护。