This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:如何估算 lm5119的误差放大器补偿网络值?

Guru**** 2411340 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659522/lm5119-how-to-approximate-error-amplifier-compensation-network-values-for-lm5119

器件型号:LM5119

您好!

我想知道 、是否有一些合理的快速方法来估算 lm5119中误差补偿网络的 RC 值? 如果现有帖子回答了此问题、请随时发布链接。

从阅读一些应用手册中可以看出、我可以将交叉频率近似为开关频率的1/10~1/5左右? 然后、我相信我可以做一些小的计算并获得 RC 值。

哦、另一个问题:如果我的负载电阻过低、我是否需要切换到3类补偿网络?  

我对直流/直流设计或控制理论没有任何经验、因此可能缺少一些重要的东西? 如果有人可以总结合理近似的最佳方法、而无需求解二阶差分方程。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附的电子表格可用于选择补偿值。

    谢谢

    Qiane2e.ti.com/.../LM5119-calcs.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 这很有帮助!

    我是否需要使用3类补偿网络? 我的输出具有非常低的 DCR 和 ESR。

    TI 是否有任何有用的电子表格来近似计算 LM5119 3类补偿网络中的值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM5119是嵌入式峰值电流模式控制器。 我想您可以从2类补偿开始。 2型补偿应与低 DCR 电感器和低 ESR 输出电容器一起使用。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢钱!

    2型补偿网络确实有助于平缓输出电流(Vout = 30V、Iout = 30A、在我打开系统时的短暂时间内)。 通常、前100-300ms 的输出噪声较高、然后系统似乎稳定在平滑、低噪声的波形中。 这种情况并不一致、这让我认为我处于适当补偿系统的边缘。

    我将继续使用我的2类网络中的 RC 值。 我确实找到了一份 TI 应用手册、其中介绍了不同的补偿网络、它们显示了使用运算放大器进行的3类补偿。 我想我可能能够将他们的示例原理图与 LM5119相匹配、估算零和极点、然后计算该电路中的 R 和 C。 如果这样可以改善输出噪声、我将发布结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。