This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:实现420A 设计

Guru**** 2588785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623057/tps53667-realizing-a-420a-design

器件型号:TPS53667

大家好,我在信息页上看到控制器的设计最高可达420A。 我有 EVM 套件,它指定了180A。 我确实注意到功率级要么尚未输出、要么是特殊的、因为没有相关信息。 我将询问 EVM 的绝对最大值是多少、我知道我可以设置屋顶的限制、但除了运行它直到它失败之外、我不知道。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    420A 设计将使 CSD95490 FET 达到其极限、而这本身就是一个具有挑战性的设计。 遗憾的是、评估板无法处理如此高的负载电流、因为它仅设计为180A-200A。 在这种大电流情况下、稳压器会因过热故障而快速关断。 我不建议将评估板推得这么硬。

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为情况可能是这样的、但我不确定、就像我在信息页面上看到的、信息页面上列出了420A、但不知道这是否可能。 我读过的其他一些东西让我想、那么输出级需要全部整合在一起? 我正在研究一个设计、该设计可能将它们放置在一组 ASIC 周围、而不是一个跨接电源的电路板上。 我不知道我是否需要420A、只是看看可以做些什么就知道了、两个转换器设置不会触手可及、但我猜 CSD95490 FET 目前或一段时间内不可用。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Michael、

    FET 团队的 Chris 已提出您对 CSD95490可用性和采集样片的问题的答案。 他还可以让他的团队回答您有关布局的技术问题。 请发送电子邮件至 cbull@ti.com。

    谢谢、

    Carmen