This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:引脚 UDIM 和引脚 SDIM

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622630/tps92641-pin-udim-and-pin-sdim

器件型号:TPS92641

发送到引脚 UDIM 和引脚 SDIM 的信号应持续多长时间?

2.为了获得最佳性能,输入电压和输出电压之间的压降的最佳值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhun、

    它们不应短于器件内部的最大延迟。

    SDIM 至 SDRV 上升延迟被指定为最大值100ns

    UDIM 到 HG/LG 上升延迟的最大值指定为260ns

    数据表中还指定了下降延迟。 但愿这有所帮助。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    它是否仅与上升延迟,与下降延迟无关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhun、

    最小脉冲宽度只需比上升延迟更长、电路才能做出反应。 上升/下降延迟可能会导致不同部分占空比的微小变化、因为它们的延迟可能略有不同。

    此致、

    克林特