This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2574HV:稳压器非常热

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2574HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623000/lm2574hv-voltage-regulator-very-hot

器件型号:LM2574HV

我的设计电路存在热问题、我想得到一些建议。

输入为24VDC、通过电压稳压器降至5VDC、然后降至3.3VDC。  我使用了 DMM、并测量到稳压器的输入电流为100mA、输出电流为90mA。

我的问题是稳压器变得很热、以至于它将触发热关断。

此电路是否在没有散热器的情况下工作?

所连接的电路可供参考。  感谢您的任何帮助、提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来不正确。 对于90mA 输出、输入电流应约为26mA。 IC 结温应约为36°C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回复。
    回顾数据表和 webench 仿真中的示例电路、我注意到环流二极管放置在电感器之前、而在我的电路中、我将二极管放置在电感器之后。
    这会导致某种问题吗? 可能是某种短路?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    环流二极管需要放置在 SW 引脚上的阴极和连接到 GND 的阳极。  我怀疑电路是否能在其他方面正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢! 如上所述放置环流二极管后、输入电流下降、稳压器不再发热!

    我想确保我正确理解这一点...
    在我之前的电路中、当开关稳压器处于导通模式时、二极管将处于正向模式。 因此、将电感器短接至接地会导致稳压器的输入电流增大?
    当开关稳压器处于关断模式时、由于电感器未连接到任何部件、因此没有电流输送到电路?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM2574HV 是一款非同步转换器。 有一个内部高侧开关和外部环流二极管。 作为一个降压稳压器、SW 引脚上的输出是一个脉冲序列、其平均值等于输出电压、所以它运行在一个等于 Vout/Vin 的占空比上。 在高侧导通期间、SW 节点大约等于 Vin、电感器上的电压为 Vin - Vout、电感器电流以由输入源提供的(Vin - Vout)/L 速率升高。 环流二极管反向偏置。 当高侧 FET 关断时、电感器电流必须保持连续、并且现在流过环流二极管、该环流二极管将 SW 节点引脚钳制在低于接地一个二极管压降的位置。