This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:SDA/SCL 引脚

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657605/lp8758-e0-sda-scl-pin

器件型号:LP8758-E0
主题中讨论的其他器件: LP8758

您好!

您能告诉我 LP8758-E0的 SDA/SCL 引脚。

SDA/SCL 引脚内部是否存在下拉、上拉等连接?

当该器件关断时、这些引脚的电平是否为高阻态?

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    SCL 和 SCL 引脚在芯片上没有上拉或下拉电阻器。 它们在关闭状态下为高阻态。

    此致、

    Jari Niemelä í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JARI-SAN、您好!

    感谢你的答复。

    我使用 LP8758-E0 EVM 确认了 SDA/SCL 引脚的电压。

    然后、如下图所示、确认了大约1.5V 的中间电压。(CH1:SDA、CH2:SCL)

    条件是 VIN 没有电源、只有 USB 从 PC 连接。

    因此、我认为 SDA/SCL 引脚具有一个下拉电阻器、上拉电压似乎在 SDA/SCL 中进行分压。

    SDA/SCL 是否真正为高阻态?

    此致、

    YUto Sakai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    SDA 或 SCL 线路中没有无源下拉电阻器。 如果 VIN 不存在、SCL 和 SDA 引脚通过内部结构泄漏电压。 这是正常行为。

    当存在 VIN 电压时、SCL 和 SDA 为高阻态

    此致、

    Jari Niemelä í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JARI-SAN、您好!

    感谢你的答复。
    您能告诉我"内部结构"的详细信息吗?
    我想 知道泄漏的存在是哪种类型的路线、我们的储藏师 希望知道这些信息。

    此致、
    YUto Sakai
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    存在 ESD 保护结构、该结构由于 VIN 电压缺失而泄漏。
    LP8758被设计用于在 SCL/SDA 具有电压时也存在 VIN 电压。

    此致、
    Jari Niemelä í a