This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z653:制造商状态-电池故障

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623304/bq34z653-manufacturer-status-state---battery-failure

器件型号:BQ34Z653

团队、

我的客户遇到 BQ34Z653问题,在环境温度为45°C 时,由于某些内部盒温度上升,电池温度报告为57.8C,当我们查询制造商状态(0x0006)寄存器时,电池温度报告为“电池故障”。 环境温度恢复正常的25°C 环境温度后、电池恢复正常运行。

您能否澄清状态(3:0)= 1、1、0表示什么? 他们是否应该看到过热(1、0、1)而不是电池故障(1、1、0)?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、
    是否设置了 OT 标志? 是否设置了任何安全状态标志? 如果是、是哪一个。
    谢谢
    Onyx