This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541-G1:无法完成校准

Guru**** 2554420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622942/bq27541-g1-cannot-complete-calibration

器件型号:bq27541-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ27542-G1BQEVSW

大家好、

请帮帮我。  我正在尝试使用 Battery Management Studio 1.3.54.1在 bq27541-G1上制作黄金映像。  我输入所需的所有参数、软件会指示它已完成。  然后、它希望开始校准过程、其中有"Calibrate CC Offset"、"Calibrate Board Offset"、"Temperature"、"Current"和"Voltage"选项。  偏移在没有电流流流过电池的情况下单独完成。  

但是、无论组合如何、我都不会获得超过85%的状态、因此无法完成校准以进入学习周期。

完成此操作的任何特殊提示或技巧?

此致

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您可以尝试 TI.com 上的其他版本的 bqStudio 吗?  

    此外、我建议使用 bq27542-G1、因为如果这是一种新设计、这是一款较新的器件。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您还可以尝试使用以下链接中的 bqEVSW。 校准成功后、您可以返回使用 bqstudio。
    www.ti.com/.../sluc367
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的建议、但 bqStudio 的那个版本与我拥有的版本相同、1.3.54.1?

    bq27541-G1已投入生产、因此在此阶段无法更改。

    此致

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我已申请下载、它说可能会在几天内获得批准。 您能给我发布下载吗? 我不能等几天、我们已经落后于计划了。

    此致
    查尔斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sluc367c.zip