This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:TPS61194的两个 OUT 引脚可以连接在一起?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659627/tps61194-q1-two-out-pins-of-tps61194-can-connect-with-together

器件型号:TPS61194-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61194

TPS61194的两个 OUT 引脚可以连接在一起?  

这意味着电流高达200mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、正确。 可以按如下方式进行连接、以允许每个灯串具有更高的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢