This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2801:峰值电流模式中隔离反激的稳压原理

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2801, TL431, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659613/ucc2801-regulation-principles-of-a-isolated-flyback-in-peak-currrent-mode

器件型号:UCC2801
主题中讨论的其他器件: TL431TLV431

尊敬的 TI 社区:

我目前正在使用 UCC2801控制器 IC 设计隔离型反激式器件。 我有一些一般性问题、了解在峰值电流模式下隔离型反激式器件的稳压工作原理。

我查看  了数据表中的功能方框图(§9.2)和典型电路图(§10.2)。 我 得出了以下结论、想问我是否得到了 Wright。 如果我有问题、请更正。

对占空比的精确控制由变压器的初级电流实现。 当 CS 引脚上的电压达到1V 时、OUT 引脚 将关闭、直到下一个周期开始。   

2.必须 设置最大初级电流,以便在最小输入电压 @最大输出负载时达到输出电压。

3.只有当输出电压过高时、通过 FB 引脚的调节才会生效。 只要输出电压低于标称值、FB 引脚和误差放大器就不会影响占空比。

4、如果输出电压 过高、TL431会打开光耦合器 LED、 电阻器稳压器上的电压也会上升 到2.5V 以上。  由于误差放大器的反相配置、FB 引脚被保持在2.5V、 并且误差放大器的输出(COMP 引脚)变得更低。 然后、Vcomp 减一个压降被1.65偏离并馈送到 PWM 比较器。 如果该电压小于1V、则 OUT 关闭(覆盖引脚 CS 上的电压)。

如果我正确的话、电压调节只能在 达到最大一次侧电流之前关闭 OUT 引脚来降低输出电压。 当输出电压低于标称值时,电压调节再次关闭,电流调节将输出电压升高,依此类推 ...

我很难解决的一点是传统 TL (V) 431 隔离式反馈的调节范围。 我以这种方式理解它:

当基准电压达到2.5 (1.24) V 时、TL (V) 431将光耦合器 LED 打开。 一个或多或少的恒定电流流经 LED 并被传输到初级侧、在初级侧、它再次被转换为电压并被馈送到 FB 引脚以进行电压调节。 TL (V) 431以极高的幅度打开(简化后无线性电流、只是打开或关闭)。 因此、如果我正确的话、它只显示"电压过高"或"电压过低"、而不是 太高或 太低。 或者我是混合一些东西吗?

最后一个问题:TL (V) 431是否具有迟滞? 我正在使用的仿真模型(TI 的 TLV431 SPICE 模型) 在1.24V 时开启、在1.19V 时关闭。 转换回输出电压标度(在我的标度中为5V)这对应于5V 导通和4.8V 关断。 这种迟滞与 UCC2801电流和电压环路的反应时间相结合、我很难获得稳定的输出电压。 至少在仿真中。

我知道有很多关于反激式设计和隔离式反馈环路的文献。  在开始频率补偿等之前、我想确保我了解时基中的所有内容

此致、

Oskars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oskar、

    我认为您对控制环路的基础知识有相当好的了解。 如果输出电压低于调节值、控制器将移至最大占空比、尝试将环路恢复到调节状态。 无论电流是否达到电流限制值、都取决于负载条件和控制器在此条件下运行时传输的功率大小。

    您描述的 TL431行为是开环行为、在该行为下、器件会在基准输入上的电压随基准电压电平而变化时停止并开始分流电流。 为了实现稳定的控制环路行为、在阴极和基准引脚之间放置一个串联 RC 网络、以限制阴极上的电压变化率。

    TI 电源设计研讨会的过去文章中有一些很好的参考资料、可在此处找到。

    www.ti.com/.../login.shtml

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您提供有关 TL431反馈的提示。 我在仿真中使用了一些虚拟默认值。 反馈不够深、TL431进入饱和状态、从而中断反馈环路。 我重新调整了这些值、现在它在仿真中运行良好。 构建第一个原型的时间。

    此致、

    Oskars