This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否提供12V 输入至250V 输出@20W 隔离式 DC2DC 解决方案?

Guru**** 2413220 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659780/12vin-to-250vout-20w-isolated-dc2dc-solution-available

主题中讨论的其他器件:LM5020LM5022

尊敬的先生/女士:

TI 是否有任何参考设计

Vin = 12V 直流

VOUT = 250Vdc

功率输出:20W

更喜欢 DC2DC 稳压器、隔离式解决方案、有望支持高达+125摄氏度的温度。

最终应用:建筑照明

此致、
公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍角径高、

    感谢您关注 TI。 我认为反激式转换器在您感兴趣的功率范围内可以很好地发挥作用。 了解一下 LM5020 PWM 控制器。 它的额定结温高达125C、可能非常适合您: www.ti.com/.../snvs275f.pdf。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    但 LM5020 PWM 控制器的额定输入电压最小值为13V、因此终端需要输入电压为12V。

    此致、KPN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Poh Kok Keng、您好!

    了解一下 LM5022。 其内部启动稳压器的工作电压低至6V。 您可以在反激式配置中使用此 PWM 控制器: www.ti.com/.../lm5022.pdf

    此致、
    本·洛夫