This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A/IADBT、IBAT 和 PSYS 引脚输出

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659333/bq25703a-bq25703a-iadpt-ibat-and-psys-pin-output

器件型号:BQ25703A

您好!

请让我询问 IADT、IBAT 和 PSYS 引脚输出。

连接 Vbus 时、我可以看到这些引脚的输出。 但在 Vbus 以连接方式断开后、这些输出会关闭。 这些输出是否仅在连接 Vbus 时有效?

e2e.ti.com/.../180125-bq25703A-1_3D00_IADPT-2_3D00_IBAT-3_3D00_PSYS.tif

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    仅当 VBUS 被连接时、IADBT 引脚才可用。

    IBAT 和 PSYS 在仅电池条件下均默认关闭、以最大程度地降低静态电流。 您可以通过 REG0x31[4]启用 PSYS、通过 REG0x31[7]启用 IBAT。

    谢谢。

    Yipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yipeng、

    实际上、我设置了这些寄存器、但 Vbus 断开后、PSYS 和 IBAT 引脚输出关闭。 请再次查看随附的设置和波形。 您能在工作台上确认这一点吗?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    仅在电池条件下、如果您希望继续使用 IBAT 和 PSYS 功能、则必须确保禁用低功耗模式、REG0x01[7]= 0。 否则、无论 REG0x31[7]和 REG0x31[4]设置如何、IBAT 和 PSYS 始终处于关闭状态。

    Yipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yipeng、

    感谢你的建议。 禁用低功耗模式后、IBAT 和 PSYS 引脚输出在未连接 VBUS 的情况下保持激活状态。 让我结束这个问题。

    此致、

    Satoshi