This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PH 引脚、AGND、PGND 的布局注意事项

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623160/layout-consideration-for-ph-pin-agnd-pgnd

主题中讨论的其他器件:LMZ31710

pH 引脚(10、13、14、15、16、17、18、19、42)–根据数据表、不应连接任何引脚并保持悬空。 当我查看 EVB 时、似乎您通过一个电阻器将其连接到 AGND。 EVB 表示不组装电阻器

AGND 引脚(2、23)–根据数据表、不应连接任何引脚并保持悬空。 当我查看 EVB 时、似乎您通过一个电阻器将其连接到 PGND。 EVB 表示不组装电阻器

那么、我在布局中确实需要这些电阻器吗? 我可以删除它们吗?

布局注意事项未显示如何通过电阻器在 PH 和 AGND 的覆铜平面之间进行连接、也未显示如何通过电阻器连接 PGND 和 AGND (数据表中的第26页)。 您能否提供 EVB 板的布局?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上面写的所有内容都涉及到:LMZ31710

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMZ31710 EVM 的原理图显示了 PH 节点上的测试点和 AGND 的测试点。 这些将用于监控 PH 的开关频率。 不建议在布局中添加这些测试点。

    您的布局不需要原理图中显示的电阻器(R15)。 PGND 至 AGND 的连接在 LMZ31710器件内部进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、建议不要将 PH 和 AGND 测试点添加到您的布局中!