This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FET

Guru**** 2588855 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18502Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623072/finding-a-fet

主题中讨论的其他器件:CSD18502Q5B

是否有与以下描述相匹配的器件?  

(6个 FET、3个分流器、热敏电阻)

配置1

分流器

0.5毫欧

I_PHASE (RMS)

130A

FET 的 V_DS

40伏

FET 近似典型 RDS (on)

1.7 m Ω、(Vgs=10V)

从 FET 结到散热器的典型热阻

< 2.0°C/W

热敏电阻

~4.7千欧

主体25mm x 60mm

引线上的总尖端至尖端42.6mm

信号输出一侧、电源输入(Vbridge)、相位

另一侧为 GND

潜在客户选项

如图所示、具有双折弯的引线

 2.信号引线单弯曲,电源引线直

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳拉
    对于 FET、此处列出了符合您对40BVDSS 和~1.7m Ω 的描述的40V 器件。

    我不确定您需要哪种类型的封装、因此我没有同时进行滤波。

    www.ti.com/.../n-channel-mosfet-transistor-products.page

    我唯一不推荐使用的器件是 CSD18502Q5B、因为它是一种较旧的技术。