This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/tps62140:WEBENCH 仿真和 Tina 仿真之间实际输出电压的不匹配

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62140, TINA-TI, TPS62097

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622948/webench-tools-tps62140-mismatch-of-actual-output-voltage-between-webench-simulation-and-tina-simulation

器件型号:TPS62140
主题中讨论的其他器件: TINA-TITPS62097

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我尝试将 TPS62140用作5V 至2.5V 1A 直流/直流转换器

尝试将 CSS 电容器更改为5.6nF (以实现2.8ms 启动时间)会导致 WEBENCH 仿真中的实际输出电压降至2.3V、 对 TINA-TI 仿真执行相同的更改似乎效果完美。

此外、在 WEBENCH 生成的设计 概述文件中、实际 Vout 为2.502V。

我的问题是、哪种仿真是正确的? WEBENCH 或 TINA-TI?

P.S.

我转向 WEBENCH sim 是因为我可以看到稳态 纹波、是否有方法可以看到 TINA-TI 上的纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    对于该器件、Webench 上将启动的 TSTOP (运行时间)设置为550us、以避免仿真超时(因为 Webench 上设置了最长仿真时间限制)。 因此、如果您将软启动时间增加到2.8ms、输出将无法在550us 内达到稳定状态值(即2.5V)。

    但是、您可以运行稳态仿真来检查稳态 Vout 值以及纹波电压。

    如前所述、我们可以将其导出到 TINA、并通过增大 TSTOP 值使其达到稳定状态值来运行独立仿真。 您还可以在此处看到 Vout 纹波。

    请注意、根据 Webench、默认情况下仅将启动测试台导出到 TINA。

    此致、
    Mahantesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    此外、根据您的电源规格、TPS62097是一款更小、更高效的 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢! )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、它看起来确实更好、但两者之间的差异并不足以让我在此阶段更改我的设计

    再次感谢、
    David Zvulun