This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84250:UVLO 阈值= 2.6Vtyp 与 INH 阈值= 1.25Vtyp 之间的差异。

Guru**** 2588865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623149/tps84250-the-difference-of-uvlo-threshold-2-6vtyp-vs-inh-threshold-1-25vtyp

器件型号:TPS84250

大家好、

  客户询问 INH/UVLO 引脚。
  TPS84250数据表显示了 INH/UNVL 引脚规格;
----
参数               测试典型           值   最大值
UNVL 阈值 无滞后、上升和下降    典型值为2.5V
Vinh 阈值 无 hys                   1.25V 典型值  1.35V 最大值
----
  我如何理解这些差异?

INH =-3.8uAtyp 使 hys? 还是用于上拉?

请告诉我
Matsuro/TIJ CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2.5V 的 UVLO 电压是 VIN 引脚的欠压锁定电压。 Vinh 阈值是 INH/UVLO 引脚的欠压锁定。 您可以使用从 VIN 到 INH/UVLO 再到接地的电阻分压器设置高于2.5V 的启动电压。 INH/UVLO 引脚有一些源电流提供一些迟滞。 有关详细信息、请参阅数据表的第11.4节。