This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:获取可调电压/恒定电流输出

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623196/tps54200-get-a-adjustable-voltage-constant-current-output

器件型号:TPS54200

尊敬的先生/女士:

我有一位客户对 TPS54200有一些疑问。 他希望使用 TPS54200来实现可调节降压电路、由 CPU 的 PWM 信号控制 、以在1.5A 电流下从 DC24V 升至 DC0.2-20V、从而为负载供电。 下面的疑问:

TPS54200是否可以在 1.5A 恒定输出的同时实现 DC24V 至 DC0.2-20V (可调节)?

2.如果是、您能否将注意事项或注意事项指向热保护和过流保护? 如果不是、您能否推荐一个解决方案?

我们非常感谢您的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我是否知道您计划使用 PWM?

    输出范围为 0.2V 至20V、 电流为1.5A。

    这意味着客户需要调整负载、因为输出电压取决于负载状态。

    PWM 只能调节电流。

    详细信息有助于提供正确的建议。

    谢谢!

    夏季