This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:与 AAT1618相对

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61199, TPS61177A, LP8556, TPS61176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659621/tps61199-against-aat1618

器件型号:TPS61199
主题中讨论的其他器件: TPS61177ALP8556TPS61176

客户比较 TPS61199和 AAT1618。  

它们希望获得2.v~30V 输入支持作为 AAT、但 TPS61199涵盖8V~30V。

我们是否有支持30mA LED 电流(最大值)、6~8 μ A 通道、LED 输出电压为39V 的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    我们有许多满足您要求的选择、请查看 LP8556、TPS61176、TPS61177A。
    您能否分享有关客户身份、终端设备是什么的更多信息? 我们可以帮助您确定哪一个是最佳的。 此外、我们还想了解更多有关竞争对手的信息。 您可以通过 caryss-li@ti.com 联系我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caryss、

    CTMR 具有两种型号和型号1 Vin 4V~7V 和型号2 Vin 4.7V ~ 30V (自 CTMR 请求结束规格)、  

    我们是否有 4.7V ~ 30V 推荐器件、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Crayss、客户反馈您显示的项目已进行比较、但仍不能满足他们的需求。  

    我与客户沟通了一会。