This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5910:使用 LP5910作为 TPS720xx 的直接替代产品

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS720, LP5910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622272/lp5910-using-lp5910-as-drop-in-replacement-for-tps720xx

器件型号:LP5910
主题中讨论的其他器件:TPS720

目前、我们使用 TPS72010和 TPS72012通过1.5V 电源生成1.0V 和1.2V 输出。  TPS720的 BIAS 引脚连接到3.3V。 虽然与采用3.3V 电源的 LDO 相比、这种方法通常效果良好并节省了大量功耗、但我们遇到的问题是无法控制偏置和 VIN 电压源的序列。 TPS720具有"所有条件下的 VIN≤VBIAS"要求、因此我们需要替换该器件。

LP5910非常适合现有设计、 TPS720偏置电源将连接 到 LP5910 EN 引脚、这是可以的、所有其他引脚都匹配。  LP5910将仅由1、5V 电源轨供电、该电源轨将处于输入电压范围内。

但我不确定 LP5910在使用1、5V 电源时是否能够以1.2V 的固定输出工作。 我们将仅使用大约100mA 的电流。

另一个问题是 、LP5910 似乎列在所有可提供1.2V 固定输出的选择表中、但似乎没有相应的顺序选项。 如何购买  具有1.2V 输出的 LP5910?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、

    您可以正确地看到、LP5910似乎可以替代 DRV 封装;但是、遗憾的是、1.2V 版本目前仅在 YKA 封装中提供。

    在您的布局中、您将引脚2和3连接到了什么网络? 我们可能会为您找到另一个适合1.2V 电压轨的替代器件。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    我注意到了 YKA 封装、但遗憾的是、当我使用这些封装时、我们的制造商将不会满意。 DRV 封装中是否有其他电压可用的时间范围?

    在现有设计中、TPS720引脚2 (NC)未连接、引脚3 (EN)连接到1.5V。 如果有另一个替代器件我没有找到、我会很高兴、如果它也涵盖1.0V、我会更高兴。

    谢谢、此致、
    Ronald
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、

    您的搜索是正确的、遗憾的是、引脚3通常是此封装的 GND、因此不适用于您当前的布局。

    在 DRV 封装中、我们没有发布的 LP5910 1.2V 版本的时间范围。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您的努力。 我可能只需坚持使用 LP5910-1.0即可获得1.0V 输出。 不过、仍然需要寻找1.2V 输出的解决方案。

    备注:偏置功能不包括在参数表的"特殊功能"列表中。 添加此项可能很有用。

    此致、
    Ronald