This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:当 TPS562200的输入电压/ SW 引脚短路时,

Guru**** 2409990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658877/tps562200-when-vin-sw-pin-short-circuit-occurs-of-tps562200

器件型号:TPS562200

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 TPS562200。

当输入电压/ SW 引脚短路时、TPS562200的性能
一些保护功能是否起作用?

哪种行为会起作用?

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HS FET 短路。 输入电流等于输出电流。 没有针对 IC 的特殊保护。 为什么要这样做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin Wang1234:


    非常感谢您的回复。

    TPS562200是 SW 引脚旁边的 Vin 引脚。

    原因
    当假设出现 Vin / SW 引脚短路时、
    我问是因为我想知道 ICprotection 函数是否起作用。

    顺便说一下、IC 外部提供了哪种保护方法?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IC 外部没有特殊的保护方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin Wang1234:

    非常感谢您的回复。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。