This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tps65283:Tps65283负载条件不稳定

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623103/tps65283-tps65283-load-conditions-are-not-stable

器件型号:TPS65283

您好、先生:

客户在不稳定负载(Wifi 模块-10K~20kHz)下使用了 Tps65283

因此、它们使用特殊的补偿参数、但也可能导致占空比不稳定。

我们检查波特图分析是否没有问题、但 PWM 不稳定、是否还有其他问题?

空闲模式

WiFi 模式

波德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来是 由补偿电路引起的。  

    您能否将原理图发送给我进行检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生:

     原理图如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    RP5E6和 RP5E5电阻过大、请 减小它们:
    RP5E6应从620k 更改为26k。
    RP5E5应从200k 更改为85k。