This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:Rx 调优和正确的负载使用

Guru**** 2581865 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623061/bq51050b-rx-tuning-and-correct-load-usage

器件型号:BQ51050B

大家好、

我的问题与 BQ51050B EVM - bq51050BEVM-764有关

请参阅此组件的以下数据表  

http://www.ti.com/lit/ug/sluua25c/sluua25c.pdf

我的问题是:

1) 1)它是否可以使用其他线圈进行 Rx?   
2) Rx 调优应替换哪些电容器? C1、C2、C3? 是否有这样的公式?
3) 3)能否放置4 Ω(25瓦)电阻作为负载? 不是图3中数据表中描述的仿真器?

谢谢  

Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Igor
    1) 1)它是否可以使用其他线圈进行 Rx? -- Bill J-是,有大量 RX 线圈可用。
    2) Rx 调优应替换哪些电容器? C1、C2、C3? 是否有公式?-- Bill J --需要调整,有关说明,请参阅数据表
    3) 3)能否放置4 Ω(25瓦)电阻作为负载? 而不是图3?-- Bill J --中数据表中描述的仿真器,这将不起作用。 bq51050B 预计会看到电池的电压和其他字符、如果它只是电阻负载、则会声明电池短路、设备将关断。