This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:关于 ILED

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659034/lm3435-about-iled

器件型号:LM3435

大家好、团队、

我们正在考虑通过 MOSFET 在 LED_阴极 和 G/B/RLED_终端 之间打开/关闭(PWM 控制)。
检查操作时、导通时间越短、ILED 的值就越大。
因此、即使更改 FET 的占空比、也可以看到的亮度不会改变。
LM3435是否通过导通时间控制 LED 电流、以便亮度看起来相同?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    是的、当由 PWM 控制时、LED 控制完全打开或关闭。 这样、当光输出打开时、它们就不会出现波长变化。 你问的是这样吗?

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clint-San、您好!

    我们通过如下所示插入 MOSFET 来考虑 PWM 控制。


    通常、我认为它通过将 PWM 信号输入到 G/B/R_CTRL 引脚来进行控制、但我们希望以42kHz 的频率进行控制、因此我们正在考虑进行此控制。
    在此配置的控制中、获得了以下测量结果。
    LM3435是否控制使平均电流保持恒定?

    μ・寄存器设置值:35mA
    ・测量值:
    占空比50%-> 70mA (35mA/50%?)
    占空比30%-> 115mA (35mA/30%?)
    占空比10%-> 400mA (35mA/10%?)

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    我相信 xLED 引脚已经是接地的 FET、这就是调节和 PWM 调光的完成方式。 但我不确定 PWM 频率功能。 我要将此内容转发给比我更了解此器件的人、希望他能提供帮助。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    不建议在 LED 与 LM3435的连接中添加串联的 MOSFET。

    假设负载已连接、电流根据寄存器内容在内部进行镜像。

    LM3435在 LED 和器件之间使用串联 MOSFET 连接时可能无法正常工作、因为串联的 MOSFET 会影响控制环路。

    对于42kHz 调光、您的客户可以尝试将延迟寄存器内容设置为最小值(~ 5us)、并使用 PWM 控制信号直接驱动 xCTRL 引脚。

    谢谢!