This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B67-Q1:体二极管规范

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622755/tps7b67-q1-body-diode-specification

器件型号:TPS7B67-Q1

大家好、团队、

我的客户使用 TPS7B6701 来产生8V 输出电源。

必须针对该输出提供接地短路和电池短路保护。

一项特殊测试现在将 Vbat 馈入输出引脚、而不需要上电输入。 这意味着电流将流经体二极管并激活内部电路。

客户提出的问题:我们是否指定体二极管? 这对于计算最坏情况以及该二极管是否能够维持该测试情况而言是必要的。

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josef 您好、

    请原谅由于美国假日周末而造成的延误。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josef 您好、

    我们不会指定体二极管。 该器件的体二极管可能会灌入额定450mA 的5%、从而为您提供22.5mA。 希望这对您有所帮助。

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、非常感谢。 这会有所帮助。 BR Josef