This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:化学 ID

Guru**** 2588135 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO, BQ40Z50-R1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622816/bq40z50-r2-chemical-id

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ40Z50-R1GPCCHEM

您好!

我正在使用 BQ40Z50-R2开发电池组。
我尝试使用 BQSTUDIO 执行化学更新、但未找到化学 ID 0x247。
对于 BQ40Z50-R1、BQSTUDIO 上显示0x247。
请告诉我原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq40z50-R2具有一些新功能、需要额外的化学数据、这些数据在创建0247时未包含在 ChemID 中、因此该 ChemID 不会列为 R2器件中使用的选项。 您使用的是哪个电池器件型号? 我可以查看化学选择表、以查看是否有适用于此单元的新 ChemID。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TEC、

    感谢您的快速回复。
    我使用的是 LGC 18650HB2。
    请检查并向我提供建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ChemID 1331是该电池的较新选项、也不支持新功能。 您可以使用在线 GPCCHEM 工具查看是否可以在列表中找到与 ChemID 匹配的内容。 TI 可能会对该单元格是否在队列中作出响应、以创建新的 ChemID。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TEC、

    感谢您的回复。
    我在具有 BQ40Z50-R2的 BQSTUDIO 上找不到 ChemID 1331。
    还有其他我可以做的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在上一封邮件中表示 ChemID 1331不支持新功能、并暗示它不会出现在列表中。 您可以使用在线 GPCCHEM 工具查看是否可以在列表中找到与 ChemID 匹配的内容。 TI 可能会对该单元格是否在队列中作出响应、以创建新的 ChemID。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我有误解。
    我将尝试使用 CPCCHEM 工具。
    谢谢你。