This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:可闻噪声观察

Guru**** 2411520 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656412/lmr14050-audible-noise-observing

器件型号:LMR14050

你(们)好  

  我们使用 的是 LMR14050SDDA 转换器、该转换器来自 TI webench。 我们将观察转换器部分的嗡嗡声。 下面提到的是与原始设计和我们的设计的区别。

  1. Cin 的 ESR 在"属性"下的 webench 中提到了3.0m Ω、但相应器件型号(GRM31CR71H475KA12L)的数据表中显示了100m Ω、我们选择了100m Ω。
  2. 电容器 Cout 的上述数量为2、这是并联的、但在我们的案例中、我们仅使用了1。

TI webench 设计随附于本帖子、供您参考。

您能不能帮助我们消除转换器部分的噪声。

此致、

Shaithanya C

e2e.ti.com/.../12Vconverter_5F00_design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在提到的"嗡嗡声"情况下显示 Vout 和 SW 的波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还请上传您的布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否使用 Rfbt=150K 和 CFF=560pF? 请删除 CFF 以查看是否有改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈德华先生

    我们使用的是 Rfbt = 150Kohm

    已删除 CFF 并检查我们是否仍有嗡嗡声。

    此致

    Shaithanya C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的毛范先生
    您能不能共享您的邮件 ID。 我将向您介绍完整的布局详细信息。
    此致
    Shaithanya C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    vental-mao@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王加文先生

    在"嗡嗡声"情况下连接的 VOUT 和 SW 波形

    此致

    Shaithanya C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.当(1) Vin=30V,Io=4A 时,请帮助测试1us/div 的 SW 波形;(2) Vin=22V,Io=4A; (3) Vin=13V、Io=4A
    2.你的 Vin 来自哪里? 您能帮助测试其波形吗?
    3.请帮助使用两个 Cout=47uF 进行测试。 是否可以帮助再次测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王加文先生

    我们没有4A 负载和电源。 因为我们已捕获 IO=3A 情况下的所有波形。

    当 Vin = 30V、IO=3A 时、SW 波形

    当 Vin = 30V、IO=3A 时、Vin 波形

    2.当 Vin = 22V、IO = 3A 时、SW 波形

    2.当 Vin = 22V、IO = 3A 时、Vin 波形

    3.当 Vin = 13V、IO = 3A 时、SW 波形

    当 Vin = 13V、IO = 3A 时、Vin 波形

    3.1.两个 Cout=47uF、Vin=30V、Io=3A、SW Wave

    3.1.两个 Cout=47uF、Vin=30V、Io=3A、VinWave

    3.2.两个 Cout=47uF、Vin=22V、Io=3A、SW Wave

    3.2.两个 Cout=47uF、Vin=22V、Io=3A、VinWave

    3.3.两个 Cout=47uF、Vin=13V、Io=3A、SW Wave

    3.3.两个 Cout=47uF、Vin=13V、Io=3A、VinWave

    此致

    Shaithanya C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.请回答我之前的问题:您的 Vin 来自哪里? 为什么 Vin 的尖峰在第二个波形中达到大约10V?
    2.这三种情况下会出现音频噪音?
    3.只放置两 个47uF 输出电容器不会影响音频噪声,对吧?
    4.在输入电压侧放置两个0.1uF 陶瓷电容器、看看有什么改进?
    请逐一回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们的系统从3.3V 转换器部分汲取的电流低于250mA 时、我们会观察到噪声。

    以下是您的问题的答案:

    1.你的 Vin 来自哪里? (直流电源、Keithley 30V、3A。)

    2.为什么 Vin 的尖峰在第二个波形中达到大约10V? (不完全知道该峰值是如何达到10V 的)

    3.这三种情况下会出现音频噪音? (音频噪声仅在低于250mA 的低负载条件下发生。)

    4.只放置两 个47uF 输出电容不会影响音频噪声,对吧? (无影响)

    5.在输入电压侧放置两个0.1uF 陶瓷电容器,看看有什么改进?  (无影响)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到随附的电源部分供您参考。 在中、当3V3转换器部分的电流消耗低于250mA (近似值)时、我们将观察其噪声

    e2e.ti.com/.../Power-section.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试在插入电容器(Cin)之前添加焊珠和 Cao、如下图所示

    但我认为根本原因是布局不佳,您可以通过 WEBENCH 或数据表来优化布局。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、如果断开12V_VBAT、只需使用 E-load 向 LMR14050生成250mA 电流、是否有噪声?  如果 没有噪音,我认为 这主要是因为第二阶段。 与 LMR14050没有关系。  

    2. 可闻噪声的含义是什么?  发生可闻噪声时、请上传 L2和 L11的电感器。  


    3.只有3.3V 部分有噪声? 有哪些部分呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      我们尝试了以下磁珠值。  

    1、200 Ω@100Mhz、5A

    2、300 Ω@100Mhz、7A

    180 Ω@100Mhz、5A

    150 Ω@100Mhz、5A

    5 、56 Ω@100Mhz、10A

    6、42 Ω@100Mhz、6A

    我们仍然会听到嗡嗡声。

    此致

    Shaithanya C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin 先生

    1、如果断开12V_VBAT、只需使用 E-load 向 LMR14050生成250mA 电流、是否有噪声?  如果没有噪音,我认为这主要是因为第二阶段。 与 LMR14050没有关系。

    我们断开了12V_VBAT、并使用了250mA 负载、但未观察到任何噪声。  正确的噪声来自第二级。

    2.可闻噪声的含义是什么?  发生可闻噪声时、请上传 L2和 L11的电感器。

    它就像来自电路板的低音量蜂鸣器声音。

    L2输入(LMR14050SDDA)侧波  

    L2输出(12V_VBAT)侧  

    L11输入(TPS563200DDC)侧

    L11输出(+3V3)侧

    3.只有3.3V 部分有噪声? 有哪些部分呢?

    我们仅从3.3V 部分观察。

    此致

    Shaithanya C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与 LMR14050无关。  请检查您的3V3电路。