This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有单相220VAC 输入的200W 逆变器参考设计

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623090/reference-design-for-200w-inverter-with-single-phase-220vac-input

您好!

适用于电机驱动器的200W 逆变器参考设计吗?

在我的项目中、逆变器由具有二极管电桥的单相220VAC 供电。

我不确定如何为逆变器选择直流链路电容值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U..980、

    我们将需要更多信息来 为 您的电机应用提供电源理念、例如输出电压、电流、电机相位的类型和数量。  

    我建议您首先搜索 TI 电源管理参考设计: http://www.ti.com/general/docs/refdesignsearchresults.tsp# 。  

    在 搜索栏中输入"motor drive"、您将看到22种设计。  查看并查看其中是否有任何一项适用。

    让我们知道您可以为您的设计找到什么。

    此致、

    ~Leonard