This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 微功耗6V-DC->150V DC 转换器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170, LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622464/micro-power-6v-dc--150v-dc-converter

主题中讨论的其他器件:TPS61170LM5001

尊敬的所有人:

我确实需要设计一个(低噪声)直流/直流转换器、将我的连续电压从5V 或6V 升至120V 至150V (可调节)

IL 必须几乎无负载运行、即只有几个微安。

你们能不能建议一个最适合我需要的电子计划?

提前感谢、

谢谢

j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julien、

    感谢您发帖-您的最大负载电流是多少?

    -Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    5微安。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记提一个小细节:我需要从正电源轨输出-100至-120 V 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难认识到这一点。

    您可以使用 LM5001和电荷泵三倍频器来实现6V 输入电压、150V 输出。  请参阅下图。 只需将 TPS61170替换为 LM5001即可。