This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:PWM 模式下的 IQ

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658899/tps63070-iq-at-pwm-mode

器件型号:TPS63070

尊敬的所有人:

Iq 的值写入 TPS63070的数据表。
但是、该值是 PFM 模式。
PWM 模式是否有值?
该值是否会随输入电压变化? (例如6V 与3.8V)

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您强制器件处于 PWM 模式时、IQ 不会改变、因为 IQ 不包括驱动电源开关所需的电流和开关损耗。 您可以在以下应用手册 中找到有关 IQ 规格的更多详细信息:http://www.ti.com/lit/pdf/slyt412

    由于在强制 PWM 模式下、器件在空载时持续开关应用输入电流会显著增加。 您可以通过检查效率数据来指示空载输入电流。 在该器件上、空载输入电流随输入和输出电压的变化而变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6V 输入(降压)和3.8V 输入(升压)时的 IQ 是否不同?
    您有这方面的价值吗?
    此致、
    PAN-M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于控制电路仍然相同、并且由偏置稳压器供电、因此流入 VIN 和 VOUT 引脚的总静态电流不会从降压模式下的6V 输入变为升压模式下的3.8V 输入、 但是、我希望流入 VIN 引脚的部分电流将流向 VOUT 引脚、因为这两个引脚都为内部偏置稳压器供电、VOUT 的电压将变为更高的电压。
    对于空载应用输入电流、进入 VOUT 的电流将会更高、因为它需要流经功率级、必须转换为更高的电压。 升压比和电源转换效率使得进入 VOUT 的静态电流在应用输入上看起来更高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。
    我考虑你的意见。
    PAN-M