This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431A-Q1:VREF = VKA 时 ΔVREF ΔVKA μ V/μ V 的变化

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622833/tl431a-q1-the-variation-of-vref-vka-in-vref-vka

器件型号:TL431A-Q1

大家好、

我在数据表中有关于电气特性的问题。

我们考虑使用 VREF 直接连接到 VKA。

我应如何 ΔVKA Δ ΔVREF 的变化?

如果 VKA 从正常输出更改了1V、则最终的 VREF、VKA 是多少?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomoaki 您好、

    当 VREF 直接连接到 VKA 时、该规格不适用。 最终输出电压应为2.495 +/-精度。 因此、VKA = VREF、VKA 无法从正常输出更改1V。

    ΔVREF /ΔVKA 的变化仅适用于图21。 在图21中、电阻器 R1和 R2用于提高 VKA 的电压。 这会导致 VKA > VREF、并且与正常输出不同。

    如果您有任何疑问、请随时提问。

    -mz

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A


    如果您觉得此问题已解决、请选择"已回答"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MZ-San、

    感谢您的支持。
    我明白了。

    此致、
    Tomoaki Yoshida