This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:偏置

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658958/lm46002-bias

器件型号:LM46002

您好!

我的 ℃)将 BIAS 接地、即使在 Vout>3.3V 时也是如此。(Iout=0-500mA、-40至+125 μ A

它是否会导致器件损坏或性能下降?

此致、
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seishin、

    数据表的第6节 指出、偏置:"... 不使用时接地。'

    如果 VOUT 介于3.3V 和28V 之间、则可以将偏置电压连接到 VOUT 以获得更高的效率(内部 LDO 将从 VOUT (而不是 VIN)获取功率、该 VOUT 将低于 VIN。 这意味着 LDO 上的压降更小、总体效率更高)。  但将偏置电压接地不会导致损坏或性能下降。  

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不会、它不会损坏器件。 它是有效配置。 轻负载时的效率将低于连接到 Vout 的偏置电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Samuel 和 YangZhang:

    感谢你的答复。

    我明白了。

    此致、
    Seishin