This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54332:TPS54332

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623081/webench-tools-tps54332-tps54332

器件型号:TPS54332

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的

这是 Woodsung 系统中的 Max.koh

我们使用的是 Tps54332DDAR。 但我们有一些问题。

我们在 YCDM3015CT 系列中使用了33uH 的电感器。

室温和高温条件下都可以。 但 它在输出 电压低 温度[-20'C]

输出电压的波形范围为4.2V 至2.6V。

请推荐电感值和供应商。

为什么会这样死?

谢谢、

最大

测试条件

 输入电压6V

2.输出电压4.2.

电流:100mA ~ 150mA

4.电感器:YCDM3015CT 系列(使用33uH)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用 WEBENCH 在-20度的温度下进行相同的仿真。 WEBENCH 建议使用 TDK SLF7045T-330MR82-PF 电感器。

    导出到 Tina 时、Vout 看起来很好。 在我上传 Tina 文档时、您可以通过 yourself.e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4736121_5F00_171.tsc 对其进行仿真