This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:PSRR 数据关于 VIN=15V

Guru**** 2559690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656559/tlv760-psrr-data-about-vin-15v

器件型号:TLV760

你(们)好

我的客户有疑问。

客户希望在以下条件下获得 PSRR 值。

VIN=VOUT+1.5V

Vout=15V

Iout=10mA

是否可以确认?

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    我们当前没有此条件的数据。 由于目前客户的请求量很高、请允许我们在几周内为您生成此数据。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢你的答复。

    如果您测量它、应如何测量它?
    您能告诉我 PSRR 图的测量环境吗?

    如果有15V 输出(15V+1.5V 输入)、与图13的结果相比、数据是否可能会发生显著变化、

    数据表中的5V 输出(5V+1.5V 输入)?

    如果我们知道它变化不大、我们认为我们可以根据图13中的图进行回答。

    注意事项
    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T Kishi:

    PSRR 受各种应用特定条件的影响、例如余量、输出电压和输出电流。  遗憾的是、您的应用条件与数据表中提供的数字有很大差异、因此数据表中的数字不是很适合您的参考。

    以下是几本应用手册、其中讨论了测量 PSRR 的技术:

    我能够在您的应用条件下完成 PSRR 测试。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan

    感谢你的答复。
    我非常感谢你的答复。

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan

    我真的很抱歉、是否可以在100mA 负载下测量数据?
    我知道这很困难、但我希望您对它进行测量。

    最恰当的考虑
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T Kishi:

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的回复!
    我们使用此数据来说服客户。
    我非常感谢你的答复。

    最恰当的考虑

    T Kishi