This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912:如何从嘈杂的环境中获得干净的直流电源?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622909/lp5912-how-to-get-clean-dc-supply-from-noisy-environment

器件型号:LP5912

尊敬的资深人士:

 在 EMI 噪声严重的环境中、我很难获得干净的直流电源。

 我的 F5419A 有时会在坏的直流电源中重新启动、但 PC 和 PLC 工作正常。

 有人告诉我、高频(>1MHz) DC2DC 开关电源可以克服噪声并获得干净的直流电源。

频率越高越好、也是 PC 和 PLC 的稳定原因

  

高级人员是否同意描述或有不同的观点?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tojijn:

    遗憾的是、如果您在1MHz 以上的频率下遇到来自输入电源(直流到直流)的噪声问题、由于带宽在1MHz 或以下、极少的 LDO 可以滤除该噪声的大部分。 您可以在大多数 LDO 数据表中显示的 PSRR 图中看到这一点。 PSRR 性能通常会在500kHz 至10MHz 之间出现尖峰、这是由于输出电容器而不是 LDO 本身造成的。 如果您在应用中使用 LP5912、则输出电容器的大小限制为10uF、但是您可以增大输入电容器的大小并对 PSRR/滤波性能产生相同的影响。

    需要注意的一点是、在 EMI 噪声环境中、PCB 的布局对于避免产生拾取辐射噪声的天线至关重要。 最佳的 LDO/滤波器无法执行任何操作来滤除 LDO 输出端天线拾取的噪声、它只能滤除从输入端经过 LDO/滤波器传输到输出端的噪声。

    -Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle

    我真的想完全了解直流电源设计如何抑制辐射或传导产生的 EMI。

    您能向我介绍一些书籍或网站吗?

    感谢您的所有帮助。非常感谢您帮助解决问题。

     

    tojijn