This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:关于变压器

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, TPS23753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659197/tps23753a-about-transformer

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件: TPS23753

您好!

我正在评估在 PoE PD 产品中使用 TPS23753A。 输出要求为5VDC/2A。 幸运的是、TPS23753AEVM-235提供了一个很好的示例。 我仍然对变压器有疑问。

我发现某些变压器(例如 HA3802-BL、NA6223-AL)可用于您的参考设计中以实现5V/2A 输出。 但是、当我检查这些变压器的规格时、我发现它们是为 TPS23753设计的。 我对变压器不是很熟悉。 我只想确认我是否必须选择这些定制部件、或者是否可以选择其他现成的部件。 如果可以、是否有任何准则可供选择变压器。

谢谢!

张敏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    EVM 在其 BOM 中建议使用我们已经过测试和验证的电源变压器、以符合 其用户指南中所述的规格。

    您可以使用现成的变压器、只要您在工作台上验证它 在所需的工作条件下符合您的规格。

    我还建议阅读以下应用手册、其中详细介绍了如何使用 TPS23753A (包括变压器设计)设计简单的反激式器件。 这样、您就可以根据您决定使用的变压器来优化您的设计。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Darwin、我将学习应用手册并查看有关该变压器的更多信息。