This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A69-Q1:TPS7A6933软启动特性

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622730/tps7a69-q1-tps7a6933-soft-start-feature

器件型号:TPS7A69-Q1

大家好、团队、

TPS7A6933包含一个内部软启动特性、此特性可减少启动期间导通晶体管上的电流。  

关于该电路、我有一些问题、因为数据表没有明确提及:

导通晶体管上的电流限制是在固定时间内受限还是基于输入/输出电压阈值、并且可以改变时间?

哪个值限制(典型值)电流?

是 Iout Imax 500mA 典型值。 最大800mA?

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日落时分、

    请原谅由于美国假日周末而造成的延误。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您劳动节愉快。

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日落时分、您好!

    我们订购了一些 EVM 以进行一些测量。 我们将在收到电路板时向您进行更新。

    非常尊重、
    Ryan