This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1009:用于多路复用 A/D 使用的单折射率

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1009, LM4040, LM4040-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659370/lt1009-single-refrenece-for-multiplle-a-ds-usage

器件型号:LT1009
主题中讨论的其他器件: LM4040LM4040-N

你(们)好

假设基准能够灌电流和拉电流、那么将一个电压基准连接到耦合(或更多)模数转换器可能会有任何问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsahi、

    您能不能再稍微了解一下您的应用、甚至是原理图或设计参数? 并联基准更适合灌入电流、以提供适当的基准。 提供的负载电流将来自输入。

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    我希望将一个基准连接到 SAR a2的两个基准输入。

    我有严格的 PCB 面积限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tsahi Tal、

    由于 LT1009的数据表未显示任何有关负载电容行为的规格、我不会将其用作 ADC 的基准、因为旁路电容是 ADC 基准输入通常所需的电容。 为什么不将 LM4040用于此目的? 此外、在每个基准输入处放置100N。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsahi、

    您看到了哪些问题? 您是否曾尝试一次仅引用一个 ADC? 是否可以共享原理图的各个部分?

    我建议使用 LM4040或 LM4040-N 等较新器件、该器件在其数据表中显示了对 ADC 应用的更多支持。

    您选择 LT1009的原因是什么?

    谢谢、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我可以检查其他参考、因为我没有性能问题。

    我没有看到任何错误行为、因为我仍处于概念设计阶段。

    谢谢